This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11670:如何将 PMP11670修改为4.2A/5A 总输出(每个端口2.1A/2.5A)?

Guru**** 2767255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549, LMR14050-Q1, LM73605-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/790916/pmp11670-how-to-modify-pmp11670-to-4-2a-5a-total-output-2-1a-2-5a-each-port

器件型号:PMP11670
主题中讨论的其他器件: TPS2549LMR14050-Q1LM73605-Q1

您好!

我是否可以知道如何将 PMP11670修改为4.2A/5A 总输出(每个端口2.1A/2.5A)?  

当前设计为2.0A (端口1)+1.5A (端口2)。   

由于 LM73605RNPR 已输出5A 电流、因此更改 TPS2549IRTERQ1是否足够?  



谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

    是的、您可以修改 TPS2549电路。 它的最大电流为3.2A。 您将需要调整编程的电流限制。

    谢谢、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW、是否有任何更便宜的替代方案来替代 LM73605RNPR?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个选项是 LMR14050-Q1、但它是非同步的。 您需要包含二极管整流器。 该解决方案的效率不会很高。

    您可以尝试提高 LM73605-Q1的开关频率。 这将使您能够使用更小的电感、并且电感器尺寸和成本应该会降低。 请注意、随着频率的增加、FET +电感器中的功率耗散会增加。