This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01022:跳线的功能

Guru**** 2756785 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/790261/tida-01022-function-of-jumpers

器件型号:TIDA-01022
主题中讨论的其他器件:USB2ANYLMK61E2

R374、R375、R377、R378、R379、 R593、R596?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    连接器 J31、J32和 J39是可选编程接口、支持 TI USB2ANY 编程器(I2C、SPI 编程)。  

    目前、J31用于使用 LMK61EXX 振荡器编程工具进行 LMK61E2编程 、因为 HSDC-TID 不支持、 其他器件可使用 HSDC-TID GUI 进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以删除它们并短接线条吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是,如果不想使用,可以删除。