This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/ISO1211:Tina 9模型错误

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/791124/tina-spice-iso1211-tina-9-model-error

器件型号:ISO1211
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

刚刚下载了 ISO1211瞬态仿真并希望运行瞬态分析、但 TINA (9.3.100.244 SF-TI)抱怨:

"缺少语法元素。 行:-宏属性/参数。 {#SCK}"

有什么想法如何解决这个问题? 谢谢!

此致、
Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lars、

    您可以使用网络上的最新 TINA-TI 版本9.3.2.200353 SF-TI 进行尝试吗?

    当我尝试使用最新版本时、它可以正常工作。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    谢谢! 这起作用了。

    此致、
    Lars