This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8878:嵌入式平面变压器

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8878

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/790490/pmp8878-embedded-planar-transformer

器件型号:PMP8878

您好、先生、

您能不能建议任何 TI 文档来解释 PMP8878中所用平面的 PCB 厚度、层数或设计细节。

谢谢、此致、

Nesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nesh、

    抱歉、我们没有您的电子邮件中提到的信息。

    此致

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../E1_5F00_gerber.zipHelloNesh、

    我要为该 PCB 设计附加光绘文件。

    您将能够使用这些文件来查看平面变压器的细节、层数、匝数和厚度。

    希望这能满足您的需求。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生提供的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    现在、我能够详细了解平面变压器磁轨、层和编号 也来自 Gerber。
    但 PCB 中的覆铜厚度是多少盎司。 用于砖型模块中的平面轨道、即2oz/4oz/6oz。 这些平面变压器的电流密度为5A/mm2或更高。

    谢谢、此致、
    Nesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nesh、
    该信息通常与光绘文件一起保存在文本文件中、但我可以看到这些文件中没有该信息。
    我对此感到抱歉、但信息缺失、有时参考设计会出现这种情况。
    您可以使用以下计算器:
    circuitcalculator.com/.../
    5A 电流为4mm 宽的迹线将会根据这种情况产生10C 的温升。

    因此、我建议您使用20z 铜。 对于5A、无需更高的电流。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢先生