请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01573 主题中讨论的其他器件: LMG1020
您好!
我使用 的是 TIDA-01573 板。 但测量的输出上升沿相当慢。 问题是什么? FET 是否损坏? 或者我的测量方法有误?
第一张图片是 VG 波形。 第二张图片是 VK 波形。
感谢你的帮助!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用 的是 TIDA-01573 板。 但测量的输出上升沿相当慢。 问题是什么? FET 是否损坏? 或者我的测量方法有误?
第一张图片是 VG 波形。 第二张图片是 VK 波形。
感谢你的帮助!
您好、Fred、
感谢您询问 TIDA-01573。
您的 VG 看起来像 LMG1020输出在快速上升/下降时间内正常切换、因此您的测量方法看起来不错。 但是、阴极波形 K 具有快速的导通下降时间、但非常慢的100ns 关断上升时间。 如果使用虚拟负载的电阻器(即4个并联电阻器 R5-R8)损坏、或者使用大开关频率和占空比组合导致 FET 损坏、则此问题看起来是一个问题。
您的电阻器虚拟负载的电阻是多少? 它应该为1欧姆、如果它更大、那么用4个4欧姆电阻器替代虚拟负载。 如果您将 EVM 与激光二极管配合使用、则必须在测试之前移除电阻器虚拟负载。 如果电阻器虚拟负载正确读取1欧姆电阻、问题仍然存在、那么更换 FET 是否可以解决该问题?
谢谢、