This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01022:LMK04828同步输入

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, TIDA-01022, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/790800/tida-01022-lmk04828-sync-input

器件型号:TIDA-01022
主题中讨论的其他器件:LMK04828ADC12DJ3200EVM

TIDA-01022使用 SYNC_SE 来同步 LMK04828、ADC12DJ3200EVM 使用来自 FPGA 的 LMK04828_SYNC。 这两种方法之间的区别是什么?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMK04842 SYNC 可通过 SYNC 引脚或 SPI 编程应用

    TIDA-01022和 ADC12DJ3200EVM  都提供了硬件配置来同步 LMK04828  ,但 TIDA-01022同步通过 SPI 编程应用于 ,而 LMK04828_SYNC1/2未使用。

    来自 TSW14J57的 JESED 同步 、用于使用   SYNC1_SE 和 SYNC2_SE 生成的通用同步进行 ADC1和 ADC2同步。