This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00121:仿真、硬件与放大器;系统设计工具论坛

Guru**** 2594070 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/790334/tida-00121-simulation-hardware-system-design-tools-forum

器件型号:TIDA-00121

尊敬的先生:

我们的团队正在从事带街灯的太阳能充电控制器的 TIDA-00121项目、我们希望针对11.1V 锂离子电池优化此项目、需要对程序进行必要的更改。

请帮助我更改 ADC 值、是否还需要更改硬件。

我们的规格如下所述

低电池切断-9V

完全电池切断-12.6V

最大充电电流应限制在5安

太阳能电池板检测应为-14V-22V

最棒的地方

Prem sagar

手机:+91 8586018427

研发工程师(Kreate light pvt LTD)   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您使用 MSP430器件。 我们的团队成员将检查您的问题并在稍后回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prem、
    TIDA-00121的软件专为12V 铅酸电池设计、仅用作起点。 充电曲线相似、但您也需要更改软件以管理充电管理的最后阶段。

    要按原样更改软件、请查看定义 CC_LIMIT、CC_TO_CV_LIMIT 和 FLOAT_VOLTAGE。

    此外、为了安全起见、main.c 文件中的低压电池切断约为373和379、需要针对您的电池进行更改。

    有关面板参数、请查看 FLOCESS_PAGE_VOLTAGE 和 PAGE_UPPER。

    硬件本身应足以满足您的需求。

    此致、
    BART