This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:XX

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42, UCC28C44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/790688/webench-tools-xx

主题中讨论的其他器件:UCC28C42UCC28C44

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

我必须设计 从24V 到160V-150mA 的隔离式开关升压...您有什么建议?

从哪个设备开始?
谢谢。
Mario。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mario、

    您可以在 http://webench.ti.com/power-designer 上使用 这些输入来尝试 WEBENCH 电源设计器、看看您是否有任何感兴趣的东西。 请参阅下面的屏幕截图设置以获取隔离式输出设计。 如有任何其他问题、请告知我。

    此致

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Amod。

    我在所附的中选择了原理图...

    我可以了解有关 T1的更多信息吗? 确定: Ns1toNp= 13.025 在辅助/主 设备和 Ns2toNp= 1.132辅助/主设备之间 ?  

    但是、我们将主要 选择和核心选择…。

    谢谢。

    Mario.e2e.ti.com/.../WBDesign106.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mario、  

    对于此运行条件,我无法获取变压器详细信息(核心/bobbin 等)

    我们甚至可以使用 UCC28C42、对于这个低输入电压应用、UCC28C42可以在更高的占空比下运行、这将为我们提供更小的初级电流。  

    UCC28C42和 UCC28C44主要在最大占空比运行方面有所不同(分别为94%和44%)。  

    我使用 UCC28C42在 WEBENCH 中查看了该设计、并随附了完整的变压器报告、  

    请告诉我您对此有何看法

    e2e.ti.com/.../WBDesign16109.pdf

    谢谢

    Sahil