This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMG1020:LMG1020的 S 参数

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/790673/tina-spice-lmg1020-s-parameters-for-lmg1020

器件型号:LMG1020
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我最近一直在对我们的一些 PCB 中的电容和电感损耗进行仿真。 最后缺少的信息是 LMG1020的实验/仿真 S 参数。

有一种方法可以从 LTSPICE 生成参数文件、但由于仿真文件是加密的、因此我无法将 SPICE 文件与 LTSPICE 配合使用。 我已经下载了 TINA-TI、但在执行快速谷歌搜索时、似乎找不到有关如何在 TINA-TI 中生成 S 参数的指南。

只有对仿真文件进行加密、才会在我的轮子上缠绕一些扭、但没有明显的替代方法会让人有点烦恼。 您是否可以直接向测量的 S 参数发送电子邮件,或向我发送一个链接,说明如何从 Tina-TI 生成这些参数?

提前感谢您。


此致、
Daniel Brolin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    遗憾的是、TINA-TI 没有 S-param 功能。 但是、要提取任何 S 参数、您可以遵循常规 S 参数理论:

    1.在正确的工作点建立节点/引脚

    然后使用通用参数公式、假设使用50欧姆端接电阻:
    S =(Z - 50)/(Z + 50)

    要获取 Z 值、例如获取特定节点的输出或输入阻抗、则可以注入小信号电流源(必要时进行交流分析)、然后测量返回电压。 然后使用 Z =返回电压/电流。 如果您将交流分析上的电流设置为"1"、通常情况下、这适用于大多数仿真。 那么您的返回电压等于"Z"。

    FYI、Z 通常是复数、或输出为(实数、虚数)和/或(幅度、相位)。 因此、只要确保在与(Z-50)/(Z+50)一起进行数字运算时、就会考虑到这一点。

    我通常将复数转换为实数和虚数、以便更轻松地进行数字运算。 因此、我的最终 S 公式如下所示:

    sqrt (Real (“/Z”)-50)**2+imag (“/Z”)**2)/sqrt (Real (“/Z”)+50)**2+imag (“/Z”)**2)

    Herman