This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010015:通过 MCU 进行待机模式控制

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256301, TIDA-010015, UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/788820/tida-010015-standby-mode-control-via-mcu

器件型号:TIDA-010015
主题中讨论的其他器件:UCC28064UCC256301UCC28064A

大家好!!

如何通过 MCU 控制 UCC256301和 UCC28064 IC 中的待机模式?

如果负载电流不超过其满负载的5%(假设负载较轻)、我将测量负载电流、然后该系统应进入待机模式、以便将损耗降至最低(热、开关、EMI)。  

除了 PFC 中的内置 Burstmode 之外、我还可以使用其他机制吗?

请在此处输入一些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您对 TIDA-010015的关注、我已将您的问题转发给我们的设计人员、他将很快答复您。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balasubramani、

    您的目标待机功耗是多少? 如果低于200mW、则无需外部禁用。

    如果您希望关闭功率级以实现尽可能最低的功耗、 我建议您下拉 PFC 控制器的 Vsense 引脚。 当大容量电容器电压降至阈值以下时、它将关断 PFC 控制器、LLC 也将关断。

    效率提升5%。 展示 PFC 和 LLC 实现突发模式并提供良好的效率。 为了进一步提高效率、我建议调整 LLC 突发功率级别。  

    此致、

    RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RAM、

    我们的要求是、当系统未连接负载时、我们需要通过强制系统进入待机模式、同时 SMPS 提供输出、从而更大限度地降低开关损耗和热损耗。

    在这里、MCU 将执行所有过程、因此在 SMPS 中提供未中断的电源、并需要待机选项。

    在这里、待机意味着 PFC 和 LLC 电路内的活动更少。

    如果有任何可用选项、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Balasubramani、

    借助 UCC28064A 和 UCC256301均提供的突发模式、您可以实现低于200mW 的待机功耗。 这是同类器件可能具有的更好待机性能之一。 要进一步降低该值、您可能必须完全关闭 PFC。

    此致、

    Salil