请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010015 主题中讨论的其他器件:UCC28064、 UCC256301、 UCC28064A
大家好!!
如何通过 MCU 控制 UCC256301和 UCC28064 IC 中的待机模式?
如果负载电流不超过其满负载的5%(假设负载较轻)、我将测量负载电流、然后该系统应进入待机模式、以便将损耗降至最低(热、开关、EMI)。
除了 PFC 中的内置 Burstmode 之外、我还可以使用其他机制吗?
请在此处输入一些信息。