This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40441:布局文件与 CircuitStudio 兼容

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40441

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/790680/pmp40441-layout-file-compatible-with-circuitstudio

器件型号:PMP40441

尊敬的支持团队:

我需要处理 PMP40441参考设计 、但文件来自 Altium、PcbDoc 布局与 CircuitStudio 不兼容。

是否可以以与 CS 兼容的格式向我发送此文件 ?

在向 CS 支持发送电子邮件时、他们的回复如下:

如果 TI 创建了特定于 Altium 的 PCB 文件、则他们应该能够生成与 CS 兼容的文件(PcbDoc 以二进制5格式编写)。

 

感谢你的帮助。

此致、

Samir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samir、

    我们提供的文件仅供参考、并采用我们拥有的工具的格式。

    我们无法为另一个工具创建文件。

    我们过去的经验是为另一个工具创建布局文件的效果不是很好。

    此外、我们无法验证新格式的文件是否正确。

    希望您能理解。

    谢谢、

    Robert