This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01022:信号 IOVLVL 的说明

Guru**** 2594760 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/790267/tida-01022-the-description-of-the-signal-iovlvl

器件型号:TIDA-01022
主题中讨论的其他器件:LMK04828

IOVLVL 信号的功能  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    IOVLVL 是 LMK04828的内部监控信号、而 LMK04828的 NC 引脚是内部监控信号。 保持该引脚断开。

    将从我们的 schmatic 中删除 R597
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。