This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5117:TINA 部件库

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5117, CSD19538Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/790530/tina-spice-lm5117-tina-part-library

器件型号:LM5117
主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 CSD19538Q3A

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好:

如何将 webench 设计暴露于 ti-Tina 中? 目前、我想使用 LM5117设计65V 输入56V/2A 输出降压转换器、我从 webench 获得了设计、但如何将该设计导出到 ti-Tina、以便进行仿真?  

有关 ti-Tina 的另一个问题是如何使用 库中不包含的 MOSFET? 即使 MOSFET 是 TI 器件、但不在 NMOSFET 库中? 例如 CSD19538Q3A?

感谢你的帮助。

此致

PAN Tong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pan、您好!


    TI 网站上提供了 LM5117的 TINA-TI 模型。

    可从工具与软件菜单下载、如下所示。

    您可以将此模型用于仿真。

    此外、网站上提供的 CSD19538Q3A 模型已加密、无法用于 TINA-TI 仿真。

    对于用于 TINA-TI 仿真的 CSD19538Q3A 未加密模型、您可以联系 TI 支持:

    谢谢、

    Vivek Agarwal