This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00663:VCC_Laser 的最大值是否有任何限制。

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00663, OPA857, TIDA-00978

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/790317/tida-00663-is-there-any-limit-on-vcc_laser-maximum-value

器件型号:TIDA-00663
主题中讨论的其他器件: OPA857TIDA-00978

您好!

我将使用 TIDA-00663参考设计制作脉冲激光测距仪。 此设计使用 OPA857 互阻抗放大器。

我使用雪崩光电二极管 AD230-9连接到第一个传感器、这需要160至200V 的偏置电压。

但是、当我查看 OPA857的参考设计: 用于扩展 OPA857互阻抗带宽的参考设计时

 VAPD 限制为75VDC。

那么、我应该遵循什么参考设计?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 TIDA-00663中、我们使用了与您选择的光电二极管不同的光电二极管、因此我们不需要扩展 OPA857跨阻带宽。

    关于 OPA857和 TIDA-00978的具体问题、我建议您将其发布在放大器论坛 https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14中 、以便您从设计该器件的产品系列中获得答案。

    谢谢

    Giovanni