This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5146-Q1:TINA 不规则电路误差

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5146-Q1, LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/789801/tina-spice-lm5146-q1-tina-irregular-circuit-error

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM5146

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我一直在尝试在 TINA 中运行仿真、但我收到不规则电路错误消息。 我尝试运行的仿真是 LM5146-12VEVM。 我使用了 LM5146-Q1 PSpice 模型、并根据 EVM 原理图连接了所有元件。 我重新检查了电路、仍然出现错误。 我已附加 TINA 文件。我做了什么错?

谢谢

Nayanae2e.ti.com/.../LM5146.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nayana、您好!

    由于 SYNCIN 节点在原理图中浮动、因此您会得到错误。

    尝试根据 EVM schemetic 通过20k 电阻器将 SYNCIN 连接到 VCC。

     

    此外、我还观察到 ILIM 上的电阻器 R4 (原理图中为6.19欧姆)的值与 EVM schamatic (619欧姆)的值不匹配。

    进行这些更改将有助于解决问题(结果如下所示)。

    如果您需要进一步的帮助、请告知我们。


    谢谢、

    Vivek Agarwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Vivek

    感谢您解决我的问题。 分析时间过长、有失真、可以通过更改一些分析参数来改进吗? 如何确定分析参数的值?

    谢谢、此致

    Nayana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nayana、您好!

    可以通过更改分析参数来修改结果。

    通过更改分析参数使仿真更快可能会降低精度、反之亦然。

    您可以参阅 TINA-TI 中有关分析参数的文档以获得进一步的说明。


    谢谢、

    Vivek Agarwal