This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS51216:TPS51216 D-CAP 频率

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/789399/webench-tools-tps51216-tps51216-d-cap-frequency

器件型号:TPS51216

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我想知道 TPS51216的规格。
如果输出纹波太小、则 D-CAP 抖动可能会增加、工作频率可能不稳定。
[参考]
 <www.tij.co.jp/.../jaja465.pdf>

平均值:对于设置为400KHz 的板载电源、为450KHz
它可能在最大频率下以2MHz 的频率移动。

[问题1]
在本例中、我应该移动什么频率范围?
[问题2]
我想它已经变得不稳定了、但它可以考虑什么影响?
了解到这些规格随频率的变化而运行、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    问题1:

    当系统变得不稳定时、我没有频率范围。

    问题2:
    在更高的频率 下、FET 上的开关损耗和 TPS51216上的栅极驱动损耗将会更高、FET 和 TPS51216可能会变得很热并导致热问题。



    谢谢