This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00779:了解升压跟随器电路

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/789937/tida-00779-understanding-the-boost-follower-circuit

器件型号:TIDA-00779
主题中讨论的其他器件:TIDA-00443

您好!

您能解释一下如何选择 R14的值吗? 我也不清楚 D8的用法。 我知道 Q4导通越多、R14与 R9并联的越多、从而增加基准输出电压。 直观地感觉是正确的、但我们如何推导 Vac (in)和 Vout (REF)之间的关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDA-00443是一个很好的基准。 您可以关闭线程。