This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00792:BQ78350-R1不会连接到 BQstudio

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76920, TIDA-00792, BQ78350-R1, EV2400, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/788671/tida-00792-bq78350-r1-would-not-connect-to-bqstudio

器件型号:TIDA-00792
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ76920BQ78350-R1EV2400BQ76940

我使用参考设计(TIDA-00792)制作了自己的电路板。 我已经连接了电池和电池、在启动时、我成功地看到 BQ76920的 REGOUT 变为2.5V、CAP1变为3.3V。 该 REGOUT 馈入 BQ78350-R1的 VCC 引脚。 但是、当我使用 SMBus 和 EV2400将监测计连接到 BQstudio 时、监测计不会显示为已连接。 您能不能随意指导出错了吗?

P.S. 我已附加三张图片、显示 BQstudio 无法自动检测、手动选择监测计后也无法连接一次。

谢谢、

Taha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammad、

    这似乎是阻止 EV2400和 BQ78350-R1器件之间进行通信的因素。 以下是需要检查的一些事项:
    -我看到 BQ78350-R1 SDA 和 SCL 线路没有上拉电阻器。
    -测量 BQ76940的 REGOUT 引脚上的电压(这为 BQ78350-R1提供 VCC)。 它应该显示3.3V。 如果未显示电压、则器件处于运输模式、需要 TS1引脚上的上升电压才能从唤醒状态中唤醒。 如果您有一个按钮(S1)、可通过按下此按钮来完成此操作。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    Ty 作答。 我使用10kOhm 电阻器将 SDA 和 SCL 线路上拉至 VCC (REGOUT)。 启动后(通过按 S1)、BQ76940的 REGOUT 引脚(在我的第一个线程中错误地称为 BQ76920)上为 BQ78350-R1提供 VCC 的电压为2.5V、而不是3.3V。 问题是这样吗? 我认为 REGOUT 提供2.5V 电压。 我能否更改 REGOUT 可以提供的电压? REGSRC 引脚上的电压为12V。

    PLZ 让我知道是否还有其他问题。

    谢谢、

    Taha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammad、

    我认为这是问题所在。 如果您查看 BQ76940数据表中的表4、则该器件的器件型号不同。 不同的器件型号具有不同的 REGOUT 电压选项(BQ78350-R1需要3.3V 电压)、不同的 I2C 地址以及 I2C 上是否使用 CRC。 您需要更改为正确的器件型号。 如果您能够断开 REGOUT、则可以在外部提供3.3V 电压-这将允许您在等待正确的器件型号时与 BQ78350-R1通信。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、我将使用 BQ78350DBTR-R1和 BQ7694000DBT (确切的产品编号)。 我想相信电压差异是唯一的问题、但现在您是否可以确认您拥有准确的产品编号。 遗憾的是、我针对 BQ78350DBTR-R1提供的数据表显示、它允许的绝对最大 VCC 为2.75V (表2)、标称 VCC 为2.5V (表4)。 我只是想确保不会通过提供3.3V 电压来破坏我的监测计。 此外、您能否提供将在 REGOUT 引脚上提供3.3V 电压的 AFE 的产品编号、以便为 BQ78350DBTR-R1正确加电。

    非常感谢您的帮助。
    谢谢、
    Taha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、您对 BQ78350-R1 VCC 电压正确。 2.5V 是正确的值、因此您使用的器件(BQ7694000)不会出现问题。

    我不确定在这种情况下与器件的通信为何不起作用。 您应该连接到 EV2400上的 SMBus 端口(端口1)、并且应该能够观察 SCL/SDA 引脚上的波形。 当你打开 BQStudio 时、也许你可以尝试点击底部附近的按钮来选择 SMBus 地址或者扫描地址-这只是在 BQStudio 没有看到它所期望的地址的情况下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Taha、

    请告诉我您是否在这个问题上取得了任何进展。 我将继续并关闭此主题、如果您用更多信息进行响应、它将自动重新打开。

    谢谢、
    Matt