This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMG1205:LMG1205 PSPICE 模型的 Keysight ADS 瞬态仿真

Guru**** 2593650 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/789757/tina-spice-lmg1205-keysight-ads-transient-simulation-of-lmg1205-pspice-model

器件型号:LMG1205
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我尝试在 ADS 中运行 LMG1205和 EPC2206 GaN HEMT 器件的瞬态仿真、以查看寄生电感效应。 但在 PCB 之前、我尝试运行原理图仿真。 令人惊讶的是、LMG1205的输出结果不符合预期。 下面是添加到 ADS 的波形和原理图。  

image.png
image.png
image.png

请帮助我们解决此问题。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunil、

    看起来图像和原理图未正确连接。

    您是否可以再次尝试附加原理图和图片、以便我们可以查看问题?

    谢谢、
    Vivek Agarwal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunil、

    我们支持 PSpice 和 TINA-TI 仿真、这两种仿真均已设置并在网络上提供。

    如果您在上述工具中模拟模型时遇到任何问题、请告知我们。

    谢谢、
    Vivek Agarwal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vivek:
    目前、我们有能力获得对我们第一个 BLDC 驱动器项目的支持、在该项目中、我们将使用来自 EPC 的 GaN 器件。 由于开关速度非常高、我们需要考虑寄生电感。 我预测、在 ADS 中设计 PCB 将有助于我们提取网络的寄生电感、因此我使用的是 ADS。
    此外,我们认为,ADS 的问题并不大。 网表/模型会有微小的变化、我们可以运行仿真。 我们希望确保我们的设计能够抵抗环路电感。
    感谢您的帮助
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunil、

    我理解您的担忧。
    由于我无法在 PSpice 仿真器中观察到 SPICE 模型存在任何问题,目前我正在关闭 TT。

    如果您在 PSpice 或 TINA-TI 仿真器中的模型存在任何问题、请告知我们。

    谢谢、
    Vivek Agarwal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Vivek。 如果您对用于 GaN 的环形驱动器 IC LMG1205有任何更新、请告诉我。