This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TS5A4596:需要 SPICE 模型

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TS5A4596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/789376/tina-spice-ts5a4596-spice-model-needed

器件型号:TS5A4596
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在对基于运算放大器的电路进行瞬态响应分析、我需要 TS5A4596的 Spice 模型。

我已经看过并尝试过、但我只能得到 IBIS 模型。 是否有任何可能的方法将行为 IO IBIS 模型转换为物理级 SPICE 模型?

如果不是、如何在 TINA TI 中对设计进行瞬态响应仿真?

谢谢!
曼丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manda、

    不、无法将 IBIS 转换为 SPICE。

    我看看该部件、这只是一个开关。 您可以使用 TINA-TI 的理想开关、例如压控开关。 您可以查看有关 Ron 和 ROFF 特性的数据表、并将这些值编程到理想开关中。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、我对寄生电容感兴趣、因为它用于改变运算放大器的增益参数、但我想我将采用与建议相同的方法。 非常感谢!