This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TINA-TI:TINA/SPICE 会增加温度行为

Guru**** 2594400 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/788874/tina-spice-tina-ti-tina-spice-add-temperature-behavior

器件型号:Tina-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的 E2E 团队:

我实际上是在尝试模拟 LED 的运行温度: 我实际上是在-40C°和140 C°之间测试器件   

Run Analysis -> DC Analysis -> DC Transfer Characteristic -> Set Input to "TEMP"& Sweep from -40V to 150V (1V = 1 deg C)。

我想测试 LED 正向电压、并将其用于我的电路中。 但我当前使用的 LED 在库中不可用。 我想知道是否可以创建它,或者使用另一个红色 LED 并通过 Excel 文件将它的行为添加到温度中? 在我希望模拟我的时、我真的想在 LED 上创建我自己的(VF 与温度)曲线。

有什么建议?   

感谢你的帮助。

弗洛伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Florent、

    您能否分享您用于观察温度行为的 LED 的器件型号?

    谢谢、
    Vivek Agarwal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    我尝试使用此 LED:LR G5AP,请参阅链接 docs-emea.rs-online.com/.../0900766b8149929d.pdf
    我无法找到该模型、因为它不是由 TI 制造的。

    此致、
    弗洛伦特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florent、

    可以通过以下几种方法来工作:

    您可以尝试更改 TINA-TI 中可用二极管的参数、使其具有与 LR G5AP 相似的特性。


    2.在 PSpice 中的模型编辑器的帮助下、您可以根据数据表中提供的特征创建自己的模型。


    如果您需要进一步的帮助、请告知我们。


    谢谢、

    Vivek Agarwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    我看到已经存在不同类型的二极管、以及如何修改这些参数。 尽管如此、我无法自行确定曲线 Vf = f (T)。

    感谢你的帮助。
    此致、
    弗洛伦特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Florent、

    正在通过电子邮件进行进一步的通信 Hence,我正在关闭此票。

    谢谢、
    Vivek Agarwal