This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CD4069UB:在 P SPICE 中使用 VDD=15V 的 CD4069UB

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, CD4069UB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/789365/tina-spice-cd4069ub-use-of-cd4069ub-with-vdd-15v-in-p-spice

器件型号:CD4069UB
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你好,骗子

我需要在我的仿真项目中使用 CD069UB 和 OrCAD P SPICE。 在我的项目中、IC 的 VDD 必须为15 V。我从 OrCAD 软件中的 CD4000库中选择了 CD4069。 CD4069的默认 VDD 似乎为+5V。

我的第一个问题是:

如何将 CD4069的 VDD 更改为15v?

----------------------------------------

我在 TI.com 上找到了由德州仪器设计的 CD4069库、但遗憾的是、引用剂量没有它的库。  

我的第二个问题是:

CD4069UB 是否有任何具有良好性能的 P SPICE 库(CD4000库除外)、并且我能够将其 VDD 更改为+15或其他值?

谢谢大家

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammad、

    TI 没有适用于此特定器件的 SPICE 模型。 但是、您可能需要检查此数据库以查找类似的器件、这些器件可能具有可能可用于仿真的模型。

    webench.ti.com/.../

    如果您找不到任何符合您的需求的器件和/或可以根据您的电压规格进行调整、我建议您创建自己的数字电平转换器块。 基本上、在 CD4069之前、将虚拟数字电平转换器从15V 逻辑电平转换为5V、并将输出电压从5V 转换为15V。

    您可以使用的数字电平转换器子电路示例:

    .SUBCKT DIGLEVSHupLIFT 1 2 VDD_OLD VSS_OLD VDD_NEW VSS_NEW
    e1 3 0 value ={ if (V (1)<(V (VDD_OLD)+V (VSS_OLD))/2、V (VSS_NEW)、V (VDD_NEW))}
    R1 3 2 1
    C1 2 0 1e-12
    .end

    Herman