This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CD74HC238:74HC238

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/789368/tina-spice-cd74hc238-74hc238

器件型号:CD74HC238
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好,  

从 TINA -TI 可以得到很多74HC 器件。 但是、不提供74HC238或任何238。 有什么方法,我们可以在 TINA 中获得该微控制器?  

是否可以在 TINA 中添加74HC.lib 文件?

此致、

模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amod、

    遗憾的是、我们没有该器件的模型、因此无法将其添加到 TINA 中。

    但是、如果你有特定的文件或者你创建自己的模型、是的、你可以通过转到"Tools"->"New Macro Wizard"-> From File"来添加到 TINA 中。 完成后、您将拥有*。TSM 文件、您可以将其实例化为 TINA .tsc 或原理图。

    Herman