This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TINA-TI:无法创建文件

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/789268/tina-spice-tina-ti-cannot-create-file

器件型号:Tina-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我正在尝试对我的电路进行瞬态分析、但我收到一条错误消息、说我无法创建该文件、因为它正在被另一个进程使用。 我已经按照以下链接中所述更改了环境变量:

http://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/t/741327?TINA-Spice-Tina90-TIen-9-3-150-328

第一次之后、它开始正常工作、然后突然出现同样的问题、并尝试更改环境变量、就像上次尝试失败一样。 我现在下载了3次以上的 Tina、但运气不好。  

请帮助。 我已经上传了原理图、以防有人需要看到它

e2e.ti.com/.../5164.LLC-Converter-Edit.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ricardo、

    是否可以尝试将 TINA 升级到最新版本? http://www.ti.com/tool/TINA-TI 版本 v9.3.200.277 SF-TI。

    如果这仍然不能帮助解决您的问题。 我建议重新启动、注销或登录您的计算机,或者如果您知道任务管理器中可能绑定您的文件的特定进程,则可以终止该进程。 但如果您不知道、至少尝试注销并登录到您的计算机或重新启动计算机。

    如果这仍然不起作用、因为这是特定于软件的、我们可以根据我们的专业知识提供非常有限的支持。 在这种情况下、我建议直接联系 TINA 供应商 designsoft、并通过 https://www.tina.com/ ->支持向他们寻求直接帮助。

    此致、
    Herman