This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28070:在 UCC28070的 TINA TI 仿真中、为什么引脚 GDA 和 GDB 处于同相状态? 交错运行意味着两相180度偏移、因此栅极 A 和栅极 B 必须异相。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/788885/tina-spice-ucc28070-in-tina-ti-simulation-of-ucc28070-why-pin-gda-and-gdb-are-in-phase-interleaved-operation-means-180-degree-shift-in-two-phase-so-gate-a-and-gate-b-must-be-out-of-phase

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sudhanshu、

    UCC28070 PSpice 瞬态模型有一些限制。 它不是纯瞬态模型。 瞬态模型是基于平均模型开发的。 因此、我们不会在 GDA、GDB 引脚上观察瞬态开关行为。 GDA、GDB 引脚生成所需的占空比并将其提供给 BOOST_AVG 模块。 BOOST_AVG 块包含升压输出级的平均模型实现。 因此、我们无法使用 MOSFET。 BOOST_AVG 模块是电路正常工作所必需的。

    此外、该模型中添加了一些额外的引脚。 请在以下 E2E 帖子中查找其详细信息。

    e2e.ti.com/.../2908037

    谢谢、
    Vivek Agarwal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Vivek。