This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01512:远程电压信号所需的阻抗

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/788752/tida-01512-impedance-required-for-the-remote-voltage-signals

器件型号:TIDA-01512

尊敬的 TI 团队:

至于控制器的远程电压检测信号(A 和 B 通道)、布线之间是否存在任何特定的阻抗要求、或者它们可以作为正常差分信号进行布线? 如果有任何特定的阻抗要求、请告诉我阻抗要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、

    遥感迹线上不需要阻抗。
    将其路由为正常差分信号。
    最好将布线布置在噪声较低的内层。

    谢谢