This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00386:TIDA-00386

Guru**** 2761115 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2111, DRV10983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/788327/tida-00386-tida-00386

器件型号:TIDA-00386
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2111DRV10983

尊敬的先生:

我想驱动一个不具有远程控制功能的 BLDC 电机。 因此、仅使用10983和10987驱动器 IC 是可能的。 或 MSP430FR2111。

此致

Shashank Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shashank,

    是的、您无需 MSP430即可直接驱动这些器件。

    请查看这些器件的 EVM。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Shashankk、

    正如 Adam 所说、您无需远程控制或 MSP430即可让电机旋转。 dRV10983和 DRV01987是独立器件、可为电机提供扭矩控制。 您只需要 MSP430即可实现远程控制和恒定速度控制等功能。