This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS63030:如何添加"PSPICE 瞬态模型"&在 TINA-TI 中使用它?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS63030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/788620/tina-spice-tps63030-how-do-i-add-the-pspice-transient-model-utilize-it-in-tina-ti

器件型号:TPS63030
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

通过以下链接:

http://www.ti.com/product/TPS63030/toolssoftware

如何在 TINA-TI 仿真中使用这些 PSPICE 文件?  为什么他们缺少通常的.TSM 文件?  如果没有.TSM 文件、则无法在 TINA-TI 的原理图编辑器中放置宏。

我所要做的就是能够仿真 TPS63030/1转换器的瞬态和直流条件。   

我无法将该文件集添加到现有 TINA-TI 库中、因为它缺少几个文件。  

因此、我必须问: 包含这些文件集的目的是什么、如何使用它们来运行此转换器的仿真?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    通常、您可以将未加密的 PSpice 网表(*。lib)导入到 TINA 中、并使用它创建使用 TINA 工具/新宏向导的专用 TINA 模型(*。TSM)。
    执行此操作的分步过程可在以下位置的应用手册中找到 :。


    但是、TPS63030 PSpice 网表是加密的、因此它只能在 PSpice 中工作。
    创建 TINA 模型需要未加密的网表、您可以向当地的 TI 代表申请一个网表。
    感谢您关注 TI 产品。
    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam、
    我尝试在我的最后一封邮件中包含应用手册的 URL、但由于某种原因、该 URL 被省略。
    请将以下内容复制并粘贴到您的浏览器中以访问应用手册: www.ti.com/.../slva527.pdf
    谢谢、
    John