请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63030 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
通过以下链接:
http://www.ti.com/product/TPS63030/toolssoftware
如何在 TINA-TI 仿真中使用这些 PSPICE 文件? 为什么他们缺少通常的.TSM 文件? 如果没有.TSM 文件、则无法在 TINA-TI 的原理图编辑器中放置宏。
我所要做的就是能够仿真 TPS63030/1转换器的瞬态和直流条件。
我无法将该文件集添加到现有 TINA-TI 库中、因为它缺少几个文件。
因此、我必须问: 包含这些文件集的目的是什么、如何使用它们来运行此转换器的仿真?