This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM193:LM193

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/788433/tina-spice-lm193-lm193

器件型号:LM193
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好,

我想仿真基于 LM193的压实器电路。 TI 网站上提供了 LM193 PSpice 模型。 但其扩展名为5_1。 什么是5_1文件? 如何在 TINA 中导入或打开它?

谢谢、

模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amod、

    TI 网站中的文件是.lib 文件。

    此外、您还可以观看 TINA-TI 视频培训系列(下面突出显示了链接)中的视频1.9、将 PSpice 模型导入到 TINA-TI 工具中。

    如果您遇到任何问题、请告知我们。

    谢谢、
    Vivek Agarwal