This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20859:输入电桥整流器中的 MOSFET 有什么作用?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD19538Q3A, PMP20859

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1171066/pmp20859-what-are-the-mosfets-for-in-the-input-bridge-rectifiers

器件型号:PMP20859
主题中讨论的其他器件: CSD19538Q3A

在 PMP20859的 POE 输入桥式整流器(例如 Q1、Q2、Q3、Q4 - CSD19538Q3A)中、MOSFET 的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    这些 FET 用作部分有源电桥。 它们用于降低功率耗散。

    谢谢、

    Robert  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、现在显而易见。

    因此在.af Class 0 (13W)设计中并不真正需要、因为肖特基二极管中的功率损耗会非常小?