This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3673TL-ADJEV:按下 START 按钮后无仿真

Guru**** 2855850 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3673

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/810059/webench-tools-lm3673tl-adjev-no-simulation-after-pressing-start

器件型号:LM3673TL-ADJEV
主题中讨论的其他器件:LM3673

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我在 LM3673TLX-ADJ 的设计中使用了淬火、按下 START 按钮后无法进行任何仿真。 我附加了我的页面的屏幕截图。 请告诉我是否可以通过为该器件申请模型或禁用仿真功能来解决此问题。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您报告 LM3673的仿真问题。 我能够重现此问题、并将研究如何解决此问题。 我们将随时向您更新修复程序的状态。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso:

    感谢您的耐心等待。 我们正在处理这个问题。 解决此问题可能需要更多时间。 我们会随时为您提供最新信息。

    谢谢、此致、
    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso:

    我们正在处理这个问题。 解决此问题可能需要更多时间。 我们会随时为您提供最新信息。

    谢谢、此致、
    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso:

    感谢您的耐心等待。 我们正在处理这个问题。 我们会随时为您提供最新信息。

    谢谢、此致、
    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso:

    感谢您的耐心等待。 我们正在处理这个问题。 我们会随时为您提供最新信息。

    谢谢、此致、
    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    此问题已解决、修复程序将在本月末在 TI.com 上提供。 我们会随时为您提供最新信息。  

    此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    该修复程序将在本月末在 TI.com 上提供。 我们会随时为您提供最新信息。  

    此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    TI.com 上提供了此修复程序。

    谢谢、此致、

    普拉文 B