This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMZ10500:输出电压容差

Guru**** 2612355 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ10500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/814929/webench-tools-lmz10500-vout-tolerance

器件型号:LMZ10500

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

如果我自定义 Vin=5.0、Vout=0.6、Iout=0.25、选择模块、然后选择 LMZ10500设计并进行定制、它会在概览 GUI 上显示22.7V 的实际 Vout、并在设计报告中为我提供67.6%的 Vout 容差。  您能否提出建议、并具体告诉我如何在设计报告中计算输出电压容差?

附件中显示的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMZ10500-Screen-capture.pdf

    e2e.ti.com/.../LMZ10500SILR-5V_2D00_5V-to-.60V-_4000_-0.25A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您报告此问题。我们可以重复此问题。我们正在努力解决此问题。

    我们将随时向您更新修复程序。

    此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对拖延表示歉意。 我们正在积极努力解决 LMZ10500的 WEBENCH 设计问题

    我们将保持您的最新状态。

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      尊敬的 David:

     

     GUI 上“Vout Actual”的值为22.7V, 设计报告中“Vout Tolerance”的值为67.6%,显示错误。

    我们已修复此问题。此修复程序将在 7月19日之前暂时在 TI.com 上提供。 一旦修复程序位于 TI.com 上、我们将立即通知您。

    请参阅以下链接中的文档、了解输出电压容差计算。

    http://www.ti.com/lit/an/slva423/slva423.pdf

    计算 Vout 容差的过程与上述文档中的过程相同、但参考文档中的推导需要使用图1中显示的表达式作为确定 LMZ10500中 Vout 的表达式来启动(如下面的图1所示、根据数据表) 与 Vout 的传统表达式不同(如下图2所示)  

                                                           图1.

                                                        图2.

    如需立即参考、请参阅下面提到的设计报告。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/WBDesign5436.pdf

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    此修复程序将 于7月19日前在 TI.com 上提供。一旦修复程序位于 TI.com 上、我们将通知您。

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     TI.com 上提供了此修复程序。

    谢谢、此致、

    Umayal