This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61022:OrCAD 导出功能不起作用

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/807325/webench-tools-tps61022-export-function-for-orcad-not-working

器件型号:TPS61022

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

对于 Orcad 的 TPS61022 WEBENCH、导出功能不起作用。 它只提供了一个仿真文件,除了通用的帮助文件之外,没有其他任何东西!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    感谢您的联系。 这是一个错误。 我们正在研究解决方案。 我将向您介绍最新情况。

    此致、
    Bhushan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 等待修复时的回复!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还在等待修复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的耐心等待。 在 TI.com 上修复此问题需要一些时间。 我将向您介绍最新情况。  

    同时、我已经为您创建了设计并导出了相同的设计(如下所示)。 请告诉我这是否有帮助。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/WBDesign6603_5F00_CadenceOrCAD.zip 

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhushan:

    非常感谢您付出努力为我提供了导出的设计。 确实很有帮助,这让我的一天变得很棒!

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    如果您需要有关 TPS61022导出的进一步帮助、请告知我们、因为在 TI.com 上解决此问题可能需要更多时间。

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经使用 TPS61022完成了设计,并且工作非常完美:)

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的确认。 在 TI.com 上提供修复程序后、我们将通知您。  

    此致、

    Bhushan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    此问题已解决、下周初 TI.com 上将提供修复程序。 我们会随时为您提供最新信息。  

    此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    此问题已解决、修复程序现已在 TI.com 上提供。  

    此致、

    Bhushan