This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS62822:仿真

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62800, TPS6283810, TPS62825, TPS62822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/815343/webench-tools-tps62822-simulation

器件型号:TPS62822
主题中讨论的其他器件:TPS62800TPS6283810TPS62825

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

e2e.ti.com/.../3.3V-to-1V_2D00_500mA.docx

我在 Webench 中仿真了 TPS62822DLCR。

请查找随附的仿真报告。

我在进行启动仿真时会得到波形尖峰。 我想知道、为什么我们会得到这个尖峰呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthana、

    由于器件在 PSM (省电模式)模式下工作、因此预计启动期间 Vout 会出现初始尖峰。 此外、最初的导通时间将受到器件最短导通时间的限制、这将导致 Vout 出现小尖峰。 请查看以下 FYR 数据表快照。

    通常、对于降压拓扑、导通时间可估算为 Vout/(Vin * frequency)

    在初始斜升期间、Vout 将非常小、这将导致计算的导通时间非常短。 但由于器件的最短导通时间限制、实际导通时间会更高。 这将在最初时导致 Vout 出现尖峰。

    如有任何疑问、请告知我们

    谢谢、此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthana、

    这似乎是对模型的误解。  从 D/S 图39中可以看出、启动时 Vout 没有这样的尖峰。

    导通时间公式用于稳定状态而不是启动条件。

    此外、如果您需要更小的尺寸、我们还提供 TPS62825、 TPS6283810和尺寸最小的 TPS62800。

    Harish、您能否与模型审批者核实此行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    对拖延表示歉意。 我们正在努力确定 TPS62822启动期间出现尖峰的原因。

    我们将保持您的最新状态。

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umayal、

    等待您的回复。

    此致、

    基尔萨纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Keerthana、

    我们对延迟答复表示歉意。 相应的团队正在调试启动期间初始尖峰的原因。

    我们将再次与您讨论这一问题。

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5V-to-3.3V_2D00_2A.docx

    您好 Harish、

    感谢你的答复。

    我已经在100mA 和2A 的范围内对较低负载和高负载进行了仿真。 但我在两个负载中都会出现尖峰。 该器件将在2A 条件下使用、但在某些情况下可能会低于100mA。 以便我们针对高负载和低负载进行了仿真。

    还随附了2A 的仿真报告。 请检查我们为什么会出现尖峰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthana、

    感谢您提供2A 的报告。

    相关团队正在调查您的查询。 团队应向您反馈启动初始阶段 Vout 出现尖峰的原因。

    谢谢、此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    谢谢你。

    希望您能尽早回复。

    此致、

    基尔萨纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthana、

    WEBENCH 模型存在问题、这就是您在启动期间最初观察到更高尖峰的原因。 正如 Chris 在答复中提到的、测量结果中没有发现峰值(根据数据表图39)

    我们在独立 PSPICE 模型中配置了与 WEBENCH [Vin = 3.3V、Vout = 1V、0.5A]类似的测试台、与 WEBENCH 结果相比、Vout 纹波更小(仅40mV)。

    请使用以下位置提供的独立 PSPICE 模型、并在您有进一步疑问时告知我们。

    http://www.ti.com/product/TPS62822/toolssoftware

    谢谢、此致、

    Harish