This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00527:TIDA00527

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00527, TIDA-010035, SN65HVD96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/812997/tida-00527-tida00527

器件型号:TIDA-00527
主题中讨论的其他器件: TIDA-010035SN65HVD96

你(们)好

我当前正在发送数据、但在没有 TI 电路的情况下我可以接收数据、但当我放置 TIDA00527时、我在下面给出了一些问题、 信号 Tx 非常好、但 A、B 中存在失真。  

e2e.ti.com/.../0830.Powerover_5F00_RS485.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪维扬州

    问题是波特率非常低(9.6kbps)。  该低速信号无法跨越本设计中使用的交流耦合电容(用作高通滤波器)。  相反、只有信号边沿会使其穿过、波形会失真。  该参考设计用于高速通信(~1+ Mbps)。

    您是否可以显著提高波特率(100倍)?  它还有助于尽可能增大耦合电容值和端接电阻值(因为这些元件值将决定所创建的高通滤波器的转角频率)。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我尝试了115200、但无法在接收器站点获得响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、您是否看到过类似的差分波形?  我想确保在提高波特率时、这是一个硬件问题、而不是软件问题。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、这些示波器捕获看起来确实有一些繁重的滤波工作。  通过 RS422链路查看信号完整性的频率依赖性可能会有所帮助。  您是否可以访问函数发生器?  如果是、请将其输出连接到发送器上的 TX 输入。  将 DE 输入连接至高电平以启用传输。  在接收器侧、将 RE 引脚短接至 GND、并像以前一样使用示波器监控接收器上的 A、B 输入。

    按如下方式配置函数发生器。  方波输出、0-5V 输出、50%占空比、10kHz 频率

    在接收器上观察 A、B 输入时、增加函数发生器的频率、直到您开始在接收器上获得看起来像样的信号。  当您在接收器处获得干净的信号时、将频率舍入到最近的标准波特率、这就是您希望 Arduino 以何种速率进行通信。  如果波特率太高、无法使用 Arduino、则增加发送器和接收器 TIDA-00527板上 C7和 C8的值、并重复函数发生器测试。  您还可以在接收器处上调 R1的值、以进一步降低所需的工作频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    PFAe2e.ti.com/.../19200_5F00_Buad.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不同组合的电感器值为560uH。

    去耦电容器为10uF。 我没有在去耦电容器之前放置120欧姆的电阻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参阅此应用手册以了解 LC 选择(第11页上的公式5和6)。

    www.ti.com/.../tiduei9.pdf

    正如 Max 和 Shawn 所指出的、数据速率很低。 如果要将其与直流电源去耦、可以提高数据速率或增加电容值。

    请告诉我、这对您是否有意义。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    19200波特图看起来更好、但波特率仍然太低。  尝试以115200波特或更高的1000000波特(1Mbaud)运行、看看效果是否更好。  如果 Arduino Manchester.h 库不支持高波特率、则可能需要考虑增大交流耦合的电容值。  如果不是这种选择、那么您唯一的选择就是使用 TIDA-00527以外的器件为接收器供电、或者使用比简单 Arduino 更强大的处理器。

    您还说您取出了120欧姆的终端电阻器。  传输线路上确实应该有一些端接电阻。  这将有助于在您开始以这些更高的波特率运行时清理波形。   

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我可以处理115200波特率、您能建议使用任何其他控制器、如果您使用的控制器是最佳方法、则可以使用硬件或软件来控制该位

    此外。 我无法在我的控制器上获取信号、但我能够在 DSO 上获取信号。

    请查看信号图片以供参考。

    e2e.ti.com/.../Output.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将 Fmin 设置 为5kHz、Zo = 60欧姆。 并根据找到电感器和电容值。 信号传输是否正常。

    请查看为 Shawn 提供的信号、它是否有助于您完成下一步。

    正在等待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否可以建议为 RS485器件供电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑: 抱歉、在我点击下面的"发送"之前、您的其他两个帖子未显示在我的计算机上。  请忽略此问题、同时考虑您看到的内容。

    那么、我在这些最近发送的照片中看到了什么呢?  传输 TIDA-0527的数据输入和接收 TIDA-0527的数据采集波特率是否为115.2K?  如果是这样、则 RS-485链路在该波特率下正常工作。  如果是这样、我相信您现在的问题是、接收 Arduino 无法保持如此高的数据速率?

    这里有几个选择: 1)重写您的 sketch、以便它在接收器上以更快的速度运行。  2) 2)切换到接收器中的高速微控制器。  或者3)修改 TIDA-0527上的交流耦合电路、以使用较低的波特率。

    1)的结果将因代码的结构以及优化代码的效果而异。  Arduino 是否允许混合 C 语言和汇编?  如果您可以在汇编语言中重写曼彻斯特解码并将其放入由 RX 引脚更改中断触发的 ISR 中、您可能会更幸运。  同样、您的磨坊可能会因接收器速度的提高而有所不同。

    以上选项2)可能可行、但可能是更昂贵的解决方案。  我不确定您当前使用的 Arduino 软件包是什么、以便能够推荐更好的软件包。  您是否很难使用 Arduino 或是否愿意迁移到完全不同的平台。  同样、这可能是一种更昂贵的解决方案、我只会在所有其他选项都已用尽后才推荐它。

    选项3)上面是我开始的位置。  上述 Hao 所链接的白皮书   是评估交流耦合电容器和隔离电感器组件值的出色资源。  查看您是否可以使用当前 Arduino 设置(不使用 TIDA-0527的内联(即56K? 或19.2K)来获得新的电容器和/或电感器值。  如果它们是实际值、则尝试交换您获得的评估板上的部件、看看系统现在是否以较低的波特率工作。  对于串联电容器和隔离电感器、这可能涉及更大的值。  我还没有通过数学运算来了解波特率较低的情况。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢 Shawn 的详细解释、它非常广泛、 我没有太多要补充的内容。 我对 LC 值的评论是、您可以通过缩放 TIDA-00527或 TIDA-010035中的值来获得适合您的情况的值。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我有一些疑问,例如:

    您能帮助我了解 Tida00527和 Tida010035之间的区别吗?  如果它比 TIDA00527运行良好、我可以继续使用。

    此外、TIDA010035具有固定的电容器和电感器值。

    发送数据时是否真的需要曼彻斯特编码? 或者、它只能通过使总线忙于发送1kHz 波来处理硬件。

    4. Sn65hvd96是否也适合同样的...?

    我只需要在电源总线上传输 RS485信号、建议最好的信号并提供良好的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TIDA-00527和 TIDA-010035解决了类似的应用。 TIDA-010035可在仿真中进行更多系统分析。 为  每个设计中的应用选择 LC 值。 您需要具有直流平衡信令、可以是曼彻斯特或8b/10b 或其他信号。 SN65HVD96具有特殊功能、因为它具有接收器检测机制。 对于 这两个电力传输数据设计、没有必要。

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    用于直流平衡信令。 我们能否通过汇流条生成1kHz 差分信号。 因为我实际上调节了电源总线的空闲状态。

    当我的总线空闲时、如果我向总线发送频率发生器、那么使用曼彻斯特将帮助我持续繁忙地发送数据。

    我对 SN65HVd96 IC 没有任何意见... ?

    这所有 TIDA 00527 TIDA 010035 都是相同的应用、具体取决于您选择 LC 组合的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以 参阅有关直流平衡的这篇文章。

    www.quora.com/What-is-DC-balance-in-communication-systems

    重点是、由于   交流耦合电容器、信号不会传输直流信号。 如果您具有长1、则接收到的信号的直流电可能会移出接收器区域。

    SN65HVD96接收器不 能用作典型的 RS-485、无论 A/B 的差分电压是正还是负、它都会生成 H。

    您的最后一点是正确的。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否为该应用提供了一些电路板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要哪种板? 我认为您有 TIDA-00527。 由于 TIDA-010035基于仿真、因此没有电路板。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    很抱歉、我很忙。

    我们根据原理图制作了 TIDA-00527的电路板。 我们没有实际的电路板。 我们是否有任何方法可以将电路板用于测试目的...?

    我们需要尽快就此得出结论。

    如果我们可以转向 TIDA-010035、 它能正常工作。 因为它具有电容器和电感器的精确值。 您是否建议我针对相同的...向该板移动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪维扬州

    您是否能够按照建议提高差分数据传输的信令速率并引入直流平衡?  如果是、我们是否可以在链路任一侧看到 A 和 B 信号波形进行确认?  我提出这一问题是因为这些解决方案都不能很好地用于低速、不平衡的数据、因此如果不进行这种更改、尝试使用其他 PCB 就毫无意义。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我正在尝试使此应用更加朝着硬件兼容性方向发展。 因为我必须输入曼彻斯特编码。

    我尝试通过在总线上发送1kHz 波来平衡直流。 如果将发送任何数据、直流线路中的变化可能会检测到数据。

    我看到过许多模块、它们主要提供硬件兼容性、而不管您的固件如何。

    您能帮我找到更好的直流平衡方式吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我看到很多人在 TIDA00527上不工作。 甚至其电路板也不可用。

    您能帮我获取用于测试目的的启动板吗?