This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01513:隔离漏洞/监控问题

Guru**** 2610415 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/810491/tida-01513-isolation-breach-monitoring-question

器件型号:TIDA-01513

团队、  

我的客户提出的问题:

  • 参考 TIDA-01513和一般的隔离性能下降:TI 器件将 GFI 类型函数称为60V 以上设计的“基本”功能。   如果希望 TI 能提供有关如何实现 HV 断开/中断功能的建议、我们将不胜感激。  ‘d所有信号线路上的电阻器等简单的“电感测量”是否足够? 不是?。  高侧的截止频率是否足够高?  是否还需要在接地侧切断?

谢谢!

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viktorija、您好、下午好。  我们已收到您的查询、并已将其转发 给 SEM 汽车系统团队的原始设计所有者 Rama 、以进行响应。 请给 Rama 1-2个工作日进行回复。  

    此致、

    John Fullilove

    参考设计操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Victorija、

    您能否帮助我了解您在上述信息中提到的 HV 断开连接?

    1)蓄电池电源断开(高压 POS、高压 NEG 继电器)

    2)隔离检测继电器(如 TIDA-01513中所述的 POS、NEG 断开继电器)

    根据继电器线圈规格和系统状态、有不同的方法来处理继电器。

    期待 了解有关上述信息中所述的精确高压功能/应用的更多信息。

    谢谢

    此致

    Rama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viktorija,你是否对 Rama 要求提供更多信息的请求有任何后续答复?  请告知我们 E2E 是否应该关闭。

    此致、J. Fullilove

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我是这样做的。 关闭此帖子。

    谢谢。