This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7024:反激式转换器设计帮助

Guru**** 687860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/814815/pmp7024-flyback-converter-design-assistance

器件型号:PMP7024

大家好、团队、

我正在开发 一个与链路中的这个类似的反激式转换器。 我卡在某个阶段。 我是否有可能获得此设计的应用手册。

 谢谢、此致、

微型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minu、您好、祝您好。 感谢您关注我们的参考设计。  请在1-2个工作日内回复我们、以便我们能够让相应的设计人员作出回复。  原始设计所有者不再与公司合作。  您能否向我们提供您需要帮助的问题/问题的性质的更多细节?  

    此致、

    J. Fullilove

    参考设计操作。

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fullilove 先生、您好!

    我正在设计具有12V 输入、15V 和5V 输出的反激式设计。 目前、我面临缓冲器、输出电容器选择和高初级电流方面的问题。 因此、该 原理图看起来与我的设计类似、如果我能够获得应用手册、那将会很有帮助。

    此致、

    Minu Balakrishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minu、我在此表示最诚挚的歉意。  设计负责人实际上不在医疗办公室、电源设计服务团队的经理一直在出差、现在是度假。  请在下周一之前给我们提供答案。  我们再次对延迟/未对您的问题作出答复表示歉意。  

    此致、

    John Fullilove

    参考设计操作

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minu:

    很抱歉耽误你的时间。 我们没有针对该设计的特定应用手册、但我们有一个通用手册用于设计反激式器件。

    请查看以下文档。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您提供本文档。

    BR、

    微型