This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010042:TIDA-010042:风力涡轮机应用-适用于12V 和24V 风力涡轮机的 MPPT 充电控制器参考设计

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/815876/tida-010042-tida-010042-wind-turbine-application---mppt-charge-controller-reference-design-for-12--and-24-v-wind-turbines

器件型号:TIDA-010042

您好!

尼斯 TIDA-010042是否可以定制为 MPPT 风力涡轮机充电器?

在风力涡轮机中、必须使用一个分流式调节器:为电池充电;当电池充电时、多余的功率将被转移到电阻负载。

风力涡轮机不能与风力涡轮机和电池组之间连接的 PWM 或分流式太阳能电池板充电器控制器配合使用

当电池充电时,这些控制器“断开”电池组中的太阳能板,从而使风力涡轮机可以自由旋转,这是不推荐的。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当蓄电池可以吸收涡轮机的全部功率时、可能会发生这种情况。 此外、TIDA-010042还可以将负载与电池并联。 这可用于在电池充满电时放电。

    此致、

    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好消息!!

    非常感谢 Salil。

    如果您能进一步解释、以及如何操作以及在 TI 何处查找技术信息、我将不胜感激。

    那么、太阳能电池板的 MPPT 算法与风力涡轮机充电的算法是一样的吗?

    谢谢、

    Iñigo μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Inigo、

    TI 在这方面没有做太多工作。 此设计仅用于太阳能、从未使用风能发生器进行过测试。 我认为相同的扰动观察算法应该起作用、因为可变占空比将在发生器上显示为可变的断路力、并且环路应稳定在电气输出最大的位置。 但是、我认为控制环路  必须更慢、因为随着时间的推移、风力发电机需要更多的平均值计算。

    此致、

    Salil