This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01624:TIDA-01624:支持 Bluetooth®︎的高精度体温测量柔性 PCB 贴片参考设计

Guru**** 2611005 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/812631/tida-01624-tida-01624-bluetooth--enabled-high-accuracy-skin-temperature-measurement-flex-pcb-patch-reference-design

器件型号:TIDA-01624
主题中讨论的其他器件:CC2640R2F

尊敬的所有人:  

我想复制这个系统。
您能告诉我是否可以用持续监控温度的东西来替代"唤醒开关"? 或通过样品监测温度(例如每小时)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giulia -  

    是的、可将 GPIO 用于唤醒开关中断的方式替换为计时器。 可能建议在此处将唤醒事件与 CC2640R2F 中的 RTC 计时器结合使用以获得最低功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    如何修改代码以在此系统中使用实时时钟计时器?

    BR-

    Giulia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giulia:  

    在这里、建议使用使用使用 RTC 资源的 TI-RTOS 时钟。  

    请参阅:

    CC2640R2 SDK 中还有一个称为周期性事件的示例。 查看 simple_peripheral.c 文件。