This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS562210A:无法在 TINA 中导入 PSPICE 模型

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/815265/tina-spice-tps562210a-the-pspice-model-cannot-be-imported-in-tina

器件型号:TPS562210A
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!  

我想使用 TINA 来仿真 TPS562210A。 我尝试使用 "新建宏向导"导入 TI 提供的 PSpice 模型。 但是、在最后一个阶段、它会显示错误" The device is not found"。

如果您能为我提供   TPS562210A 的未加密版本、我将不胜感激

此致、

Samaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samaneh:

    该器件的 pspice 模型已加密、因此无法导入到 TINA 中。

    您是否尝试按照此处有关从 WEBENCH 工具导出到 TINA 的说明进行操作? 它应该起作用。

    Herman。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    是的。 没有从 WEBENCH 工具导出到 TINA 的选项。 除了    TPS562210A 、我还想下载另外两个组件、即 TPS7A4700RGWR、TPS7A8801RTJT。我找不到它。 请帮我查找模型吗?

    此致、

    Samaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samaneh:

    您可以查看我们的所有可用模型、看看其中是否有一个模型与此器件类似、是否可用于仿真: https://webench.ti.com/webench5/spicemodels/#

    如果您在该网络链接上找不到模型、这意味着我们没有模型。

    Herman