This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TIDA-00355:TINA-TI 软件上缺少组件

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TL103W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/813578/tina-spice-tida-00355-missing-components-on-the-tina-ti-software

器件型号:TIDA-00355

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

可能涉及的对象  

我们正在尝试构建电池充电器的简化版本,因此我们正在尝试在 TINA-TI 软件上运行仿真,但我们找不到 TL103、LTV-817A 等组件。

我们能找到这些组件吗?

谢谢、感谢您的参与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Faisal、

    我们没有 TL103的型号: http://www.ti.com/product/TL103W/toolssoftware

    对于 LTV-817A、这似乎是其他制造商提供的器件、因此、我们不知道该器件的型号是否可用。

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Herman Theodorus 先生

    感谢你的答复  

    我们当前的目标是获取 LLC 控制环路的模型  

    您能不能向我们推荐在 TİNA â Tİ 中可以找到的 TL103W 和 LTV-817A 的另一个类似组件、 或者我们应该尝试查找具有这些组件的另一个软件?

    相关信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Faisal、

    要查找可导入 TINA-TI 或在 TINA-TI 中使用的模型、您可以查看以下内容:
    https://webench.ti.com/webench5/spicemodels/#

    至于符合您需求的兼容器件、您可以访问 www.ti.com 并转到"产品"部分。 例如、在该产品部分、您可以转到特定的放大器部分、然后您将能够通过参数搜索放大器、搜索您需要或符合您的需求的特定参数。

    Herman