This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP5123:咨询 PMP5123最大占空比问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP5123, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/813985/pmp5123-inquire-pmp5123-max-duty-cycle-concern

器件型号:PMP5123
主题中讨论的其他器件: UCC2897A

您好、先生、

根据 PMP5123设计、如果 Vin=8V、则占空比将为 Duty=ton/T=4.1us/5.6us=73.2%、它非常接近数据表中的最大占空比值74%。

如果最小占空比为66%、但设计条件为73.2%、我们如何确保 UCC2897A 能够正常工作?

2. UCC2897A 是否可在80%占空比设计中运行? 我们需要对 PMP5123进行哪些修改?

谢谢你。

陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    您发送的图表在一个条件下、Ron = roff = 75k Ω、Rdel = 10k Ω。 您可以通过调整这些参数来设置更高的最大占空比。 但是,如果您允许更高的最大占空比,重置电压将会更高,以便在两个方向上平衡变压器上的 V*s。

    我正在 PMP5123设计器中循环、以便进一步评论。

    谢谢、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    Ryan 回答正确。  UCC2897A 的最大占空比通过 RON 和 ROFF 电阻进行编程。  电气特性表中的信息是在 RON=ROff=75k 的特定条件下获得的。

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian  

    我是否可以知道 UCC2897A 的最大占空比为66%、不能支持80%的占空比是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    最大占空比由 RON 和 ROFF 值编程。  有关这些公式、请参阅数据表的第8.3.1.3节。  UCC2897A 可支持80%的占空比。

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian  

    对于80%的占空比、我需要考虑多大的容差?  

    我在数据表中看到了+/-4%,80%的占空比是相同的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我正在与产品线的其他人联系、以帮助回答您有关控制器的问题。

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    是的、您可以预期具有80% 最大占空比的相同容差(约4%)。

    此致

    John