This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54335A:webench 中的强制恒定导通模式

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/814307/webench-tools-tps54335a-forced-constant-conduction-mode-in-webench

器件型号:TPS54335A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

Webench 似乎不会在 DCM 上运行运行运行值、至少不会在该部件上运行。 它切换至强制恒定导通模式、即防绿模式、其中电感器由 IC 充电和放电。 该器件确实声称它具有低负载效率模式、这似乎与直觉不符。 如果控制器在任何情况下都使用 FCCM 来保持对输出的严格控制、那么它如何同时节省能源?

数据表的措辞有点奇怪、如下所示:

7.3.2轻负载运行
该器件监控高侧 MOSFET 的峰值开关电流。 峰值开关电流较低时
超过0.5A (典型值)时、该器件会停止开关以提高效率、直到峰值开关电流再次上升
高于0.5A (典型值)


这似乎与 FCCM 相反、即脉冲跳跃模式。 webench 是否在这里提供了不正确的结果、实际上该部件将进入脉冲跳跃模式、从而在 webench 从 CCM 转换到 FCCM 时使仿真无效? 闪存和 HTML5版本都存在这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果您尝试对最大电流小于0.5A 的设计建模、则会弹出一个免责声明、但如果您在设计中调整了运行参数、则不会做出反应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olli、

    感谢您的提问。 当电流低于500mA 时、该器件似乎会进入不连续电流模式。 我快速检查了数据表、找到显示开关节点的100mA 和无负载纹波条件下的图31和32。  WEBENCH 工具不会为此器件的不连续运行模式建模。 这是器件模型中的一个限制。 但是、实际器件应进入不连续模式、并在电流较低的情况下提高效率。 如果您对器件运行有进一步的疑问、请告诉我。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="amod vaze]Olli、

    感谢您的提问。 当电流低于500mA 时、该器件似乎会进入不连续电流模式。 我快速检查了数据表、找到显示开关节点的100mA 和无负载纹波条件下的图31和32。  WEBENCH 工具不会为此器件的不连续运行模式建模。 这是器件模型中的一个限制。 但是、实际器件应进入不连续模式、并在电流较低的情况下提高效率。 如果您对器件运行有进一步的疑问、请告诉我。

    此致、

    模块[/报价]

    实际上有一件事..

    空载情况下、脉冲之间的间隙相当大、大约为180µs μ s。 转换为5.5kHz 开关频率。 我有一个应用在  工作模式下具有从几乎无负载(~20mA)到1.8A 的突然和严重负载阶跃。 这是一个物联网蜂窝模块、在2G 模式下以这种方式运行、即使您使用它来持续传输时分功能、这意味着它看起来像是一个具有大约200Hz Fsw 的 PWM 负载。  

    我担心开关唤醒需要多长时间。  如果开关在接合前将等待180µs 470µF μ s、则 μ F 储能电容器在1.8A 阶跃负载下将已经下降0.7V、这可能会使蜂窝模块复位。 我的设计具有~15kHz 交叉频率、大概会最终唤醒控制器、但如果开关保持钳位状态、直到下一个省电脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提出 Olli 问题。 我已请求产品专家回答您的问题。


    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    开关频率随负载在跳跃模式下的变化而变化、负载电流越大、频率越高。 它并非总是180us。 您可以按照以下用户指南中的图5测试负载瞬态波形、以检查您的应用。

    http://www.ti.com/lit/ug/slvub76/slvub76.pdf

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shawn。

    Olli、希望这有助于回答您的问题。

    此致

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢。 换言之、我可以通过镇流器负载使开关响应更快、但它不必是500mA。