This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-080004:HDMI HPD 上拉电压

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-080004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/815417/tida-080004-hdmi-hpd-pull-up-voltage

器件型号:TIDA-080004

大家好、

我的客户正在参考 TIDA-080004设计其原型。

用于 HDMI HPD 信号的3.3V 上拉电压在电路板上进行调节、不使用 HDMI 源提供的5V 电压。

是否有任何特殊原因或好处? 请提供建议。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平艾-圣、

    HPD 信号从 DLPC120系统上拉至3.3V、以便仅在 DLPC120系统上电时连接 HDMI 信号。  这可以从 HDMI 源上拉至5V 线路、但即使 DLPC120系统未通电、上行视频也会看到 HDMI 连接。

    此致、

    杰克逊