This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5021:反激式

Guru**** 2968150 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5021, UCC28630, UCC28742, UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/815528/tina-spice-lm5021-flyback

器件型号:LM5021
主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 UCC28630、 UCC28742、 UCC28740

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的 TI 团队:

          我能否在  医疗设备应用中将反激式拓扑用于165W (28V/5.5A)交流/直流电源。

针对上述电源输出建议合适的设计。

我们计划将 PWM 控制器用作 LM5021或 UCC3842。

谢谢、此致

Ganesamurthy.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ganesamurthy、

    感谢您的联系。 对于反激式转换器、165W 在输出功率能力的较高端上有点重要。 在该功率级别下、可能需要 CCM 反激。 我们确实提供了一个接近您设计规格的参考设计。 了解一下 TIDA-00367。 这是使用 UCC28630的150W CCM 反激式。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ben Lough、

              感谢您的支持、我们能否将这一相同 的 TIDA-00367设计用于28V/5.5A 电池充电器、以及是否可以进行次级侧调节。

    请提供建议  

    谢谢、此致

    Ganesamurthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ganesamurthy、

    对于电池充电器、通常需要 CC-CV 充电曲线。 这通常需要次级侧上的两个控制环路。 如果您的应用是电池充电器、我建议您不要使用 TIDA-00367。 UCC28740或 UCC28742适合用于代替 UCC28630。 但是、我没有一个与您的设计规格接近的参考设计、而是使用这些控制器之一。

    此致、

    本·洛夫