主题中讨论的其他器件:BQ76200
您好;
我不清楚我"假设"的反向充电器保护电路的功能。 如果我的假设不正确、您是否会解释涉及 Q22和 Q23的两个电路的功能?
1.如果我的假设是正确的、请解释涉及 Q22的电路用途? 我通常只看到 DCHG FET 被禁用、但 Q22似乎被禁用了充电 FET。 如果是(?)、则无论如何也无法实现、因为 CHG FET 的体二极管仍会导通??
2.如果连接了充电器、并且 CHG 和 DCHG FET 都关闭、D40似乎会将充电器的电压直接传递到76200的 DSG 引脚? 这是允许的吗?
谢谢