This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74LV4051A:在 LTSpice 中使用 SN74LV4051A

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74LV4051A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/815360/tina-spice-sn74lv4051a-using-the-sn74lv4051a-in-ltspice

器件型号:SN74LV4051A
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我已经从 TI 网站导入了提供的用于 Spice 的 SN74LV4051A 多路信号分离器模型。 但不幸的是、我在使用它时遇到了问题。 根据我在数据表中读出的结果、当 INH 信号为1时、它不应让任何信号进入输出端。 但在我的情况下、无论 INH、A、B 和 C 的值是多少、其中一个输出(Y0)上始终有来自输入(COM)的信号。 我甚至不会在任何电路中使用它、只是将该多路信号分离器连接到某个电压源、以查看它应该如何工作。 有人能告诉我我我出了什么问题吗? 我要连接我的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mariusz、

    遗憾的是、由于 LTSPICE/ADI EULA 软件协议、TI 被禁止在 LTSPICE 中为我们的部件提供支持。

    请考虑使用我们自己的 TI 免费软件: http://www.ti.com/tool/TINA-TI

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 不幸的是,我也在使用其他公司的部分产品,而这些公司没有 Tina 模型:(