This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5022:我可以#39;t 获取 WBench 以打开帮助吗?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/815312/webench-tools-lm5022-i-can-t-get-wbench-to-open-help-please

器件型号:LM5022

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

我是 WBench 的新成员、每当我从 此处单击"Get started"或2Open design"时、例如 http://www.ti.com/product/LM5022-Q1# 、一切都不会发生。

我出了什么问题。

谢谢

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、  

     WEBENCH 站点已关闭、我们正在积极努力将其启动。 我们将在它启动后通知您。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。   

    谢谢  

    Raj  

    WEBENCH 团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    请重试并告知我们它是否适合您? 我刚刚尝试了 LM5022-Q1"开放设计"、点击您提供的产品文件夹链接即可正常工作。 由此给您带来的不便、深表歉意。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    我刚刚再次检查、以确保能够在今天创建设计。 如果您有任何疑问、请告知我们

    此致、

    模块